Desafios e Oportunidades dos PPAs no Brasil
Segundo a BloombergNEF (BNEF), em 2021, foram assinados e registrados 31,1 GW de capacidade em PPAs corporativos de energia renovável, representando um salto de 24% no recorde do ano anterior. No Brasil, de acordo com a consultoria Clean Energy Latina America (CELA), o aumento foi de 2.6 GW (37%) entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022.
Os PPAs (Power Purchase Agreements) são contratos de longo prazo para a compra e a venda de energia renovável que endereçam:
- A redução do custo de energia das empresas;
- As métricas de sustentabilidade;
- A proteção contra a grande volatilidade de preços no mercado livre de energia.
Assista a gravação de nosso webinar para entender mais sobre as perspectivas dessa modalidade de aquisição de energia renovável, que está crescendo cada vez mais no Brasil, diretamente com especialistas no assunto.