Geração de Energia Renovável Onsite Para Varejistas: Oportunidades & Tendências
Grandes varejistas estão buscando reduzir sua pegada ambiental e aumentar os investimentos em energia renovável, manter-se atualizado sobre o panorama das aquisições de energias renováveis pode ser um desafio. Neste post, iremos explorar as oportunidades de energia renovável para o mercado de varejo, as tendências do recente Relatório de Edifícios Comerciais e Energia Renovável da EPA e analisar as recentes descobertas da indústria solar da SEIA.Quais as opções para adquirir Energia Renovável?
Empresas do segmento de varejo normalmente buscam a realização de um PPA – Power Purchase Agreement – ou desenvolvem um sistema próprio para geração de energia onsite.
-
PPA – Power Purchase Agreement
Power Purchase Agreement (PPAs) são contratos entre consumidores e desenvolvedores de projeto, no qual o desenvolvedor de projeto normalmente possui, opera e mantém um sistema de geração de energia por um prazo de 15-25 anos. O varejista paga por toda a produção do sistema a um preço fixo durante a vigência do contrato. Embora os PPAs solares onsite sejam a forma mais comum de geração limpa, também há outras formas de PPAs para serem explorados como: Células de Combustível e Armazenamento de Baterias.
Os PPAs são ideais para varejistas que preferem projetos de energia renovável a serem financiados externamente, em vez de alocar o CapEx da empresa. Como o acordo trava a concessionária a um preço fixo, os PPAs proporcionam estabilidade de preços de energia a longo prazo e proporcionam segurança de custos para o planejamento interno.
Além disso, como o desenvolvedor opera e mantém as instalações – e é pago pelo kWh que é produzido – o desenvolvedor é incentivado a garantir que o sistema funcione da maneira mais eficiente possível.
Os PPAs também oferecem aos varejistas os benefícios de reputação de apoiar a energia renovável. Vários varejistas já executaram esse modelo de consumo, incluindo Walmart, Target, Macy’s, The Home Depot, e Whole Foods.
RILA e Schneider Electric estabeleceram aqui uma parceria em um guia rápido de PPAs para os varejistas
-
Sistema Próprio Onsite
Sistemas próprios onsite são ativos de energia renovável que são desenvolvidos ou adquiridos por uma empresa que também supervisiona as operações e a manutenção contínua do sistema. Os sistemas onsite permitem que os varejistas compensem sua eletricidade na rede, reduzam suas emissões de carbono e ofereçam oportunidades de economia. As empresas que têm um excesso de capital podem ver maior valor nesta estrutura devido ao potencial de ter o maior retorno sobre o investimento em comparação com outros desenvolvimentos onsite que envolvem terceiros.
Esses sistemas são ideais para varejistas que preferem possuir os ativos de energia renovável em sua propriedade e têm disponível um CapEx para investir. Como os ativos são operados e mantidos pela empresa, a energia gerada é gratuita depois que o sistema é pago.
Se os varejistas tiverem acesso a um telhado, estacionamento ou espaço aberto, eles podem aproveitar ao máximo o potencial de um sistema próprio, aumentando o valor da propriedade do local.
Os sistemas próprios onsite também oferecem aos varejistas os benefícios de reputação e impacto visual do apoio à energia renovável. Várias empresas possuem sistemas próprios, incluindo IKEA, Walmart, e GM.
Explore mais sobre os sistemas próprios onsite aqui.
Quais são as tendências atuais de energia renovável no espaço comercial?
A EPA pesquisou recentemente 263.865 propriedades do Energy Star Portfolio Manager e descobriu que quase 1% está atualmente gerando energia renovável onsite. Um por cento pode parecer pequeno à primeira vista, entretanto, esta estatística aumentou dez vezes durante a última década. Energia renovável está suprindo mais de seis vezes do que supria em 2009 – sugerindo uma têndencia de consumo. Na categoria de varejo, especificamente, os varejistas tinham o maior número de propriedades atualmente gerando energia renovável, onde os sistemas onsite satisfaziam uma média de 36% de suas respectivas necessidades elétricas.
Uma abordagem eficaz adotada por alguns é a de reunir instalações para aumentar a viabilidade de mais sites, que de outra forma não seriam possíveis de obter. Os desenvolvedores, por sua vez, vêem isto como uma oportunidade mais atraente, que agita as tensões competitivas e lhes permite aumentar a eficiência de suas ofertas – resultando em preços mais baixos para o varejista e, ao mesmo tempo, alcançando o tipo de progresso programático em direção a seus objetivos que, de outra forma, poderiam não ser possíveis. Neste guia rápido com RILA detalhamos todas as vantagens e desvantagens do fornecimento colaborativo de energias renováveis.
E as tendências solares em geral?
No relatório de outubro de 2020 da SEIA Solar Means Business Report, a Apple permaneceu no topo da aquisição solar onsite e offsite com 398,3 MW de energia solar instalada. A Amazon ficou em segundo lugar com 369 MW de energia solar instalada, e Walmart, Target e IKEA lideraram a capacidade solar instalada no setor varejista.
Uma descoberta notável é que quase metade de toda a capacidade solar corporativa foi instalada nos últimos 3 anos. Este crescimento da energia solar corporativa tem sido liderado pelos custos de instalação que diminuíram 30% nos últimos 5 anos, bem como o aumento das metas de energia 100% renovável entre as empresas.
Com relação à energia solar, o relatório mostrou que o Covid-19 não teve um grande impacto na aquisição de energia solar corporativa nos EUA. Algumas empresas menores adiaram as instalações de telhados onsite em 2020, mas espera-se que a pausa seja apenas temporária.
Dito isto, uma maior incerteza do mercado como resultado da pandemia provavelmente continuará sendo um fator de equidade fiscal e outros investidores inerentes a um PPA e outros sistemas de propriedade de terceiros.
Um relatório divulgado no início deste ano pela RILA também oferece uma visão sobre quais estados dos EUA estão liderando a aquisição de energia limpa corporativa para ajudar a orientar as empresas em seus esforços para impulsionar o uso de eletricidade renovável comercial e industrial (C&I) em suas operações nos Estados Unidos.
Mais mercados globais também estão surgindo como opções para empresas com operações multinacionais – delineamos aqui esta abordagem de compras globais para os membros da RILA.
Geração de energia renovável faz sentido para você?
Como qualquer iniciativa de energia renovável, o envolvimento dos stakeholders da empresa é crucial para obter a adesão e garantir que haja um entendimento completo da estrutura do negócio, benefícios, riscos e implementação. Os grupos de stakeholders que devem ser envolvidos incluem Instalações, Compras/Energia, Finanças/Contabilidade e Gerenciamento de Riscos.
O engajamento com consultores independentes, assim como várias ONGs e coalizões podem ajudar as empresas a acelerar a adoção de energia renovável e fornecer conhecimentos especializados.
Para saber mais sobre oportunidades de energia renovável onsite, enteder se elas são uma opção viável para sua empresa, e os próximos passos para avançar, entre em contato com nossa equipe aqui.