Desafios e Oportunidades dos PPAs no Brasil

November 9, 2022

Segundo a BloombergNEF (BNEF), em 2021, foram assinados e registrados 31,1 GW de capacidade em PPAs corporativos de energia renovável, representando um salto de 24% no recorde do ano anterior. No Brasil, de acordo com a consultoria Clean Energy Latina America (CELA), o aumento foi de 2.6 GW (37%) entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022.

Os PPAs (Power Purchase Agreements) são contratos de longo prazo para a compra e a venda de energia renovável que endereçam:

  1. A redução do custo de energia das empresas;
  2. As métricas de sustentabilidade;
  3. A proteção contra a grande volatilidade de preços no mercado livre de energia.

Assista a gravação de nosso webinar para entender mais sobre as perspectivas dessa modalidade de aquisição de energia renovável, que está crescendo cada vez mais no Brasil, diretamente com especialistas no assunto.

Quer saber mais sobre como um PPA pode beneficiar a sua empresa? Entre em contato com a nossa equipe!

Previous Article
Estratégias corporativas de mudanças climáticas
Estratégias corporativas de mudanças climáticas

Sua empresa está pronta para alcançar o net zero e se adaptar às mudanças climáticas? Assista nosso webinar...

Next Article
Diversificação na produção de gás natural é essencial para a consolidação do novo mercado
Diversificação na produção de gás natural é essencial para a consolidação do novo mercado

O setor de gás natural continua a expandir no país, mas enfrenta desafios como a falta de produtores e, por...